This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP110:一些设计问题

Guru**** 2545260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1558123/tmp110-some-design-problem

器件型号:TMP110


工具/软件:

您好、专家

我有一位客户 Oxxx 正在开发 TMP110、您能帮助确认一些问题:I2C 电压为 1.2V

1. TMP110D 数字传感器 IIC 的电压工作范围是多少? 电流设计 V+输入为 2V、主板 IIC 工作电压为 1.2V±0.1V。 这种行为合适吗?

2. V+的 PSRR 要求是什么

3.他们想为 V+提供 1.25V 电压,还可以吗?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    1.数据表中所述的 VDD 为 1.14V 至 5.5V。

    2.目前 TMP110 上没有 PSRR 规范、但我可以与后端团队核实。

    3. 1.25V 对于您的应用来说太低。 如数据表中所述、要将逻辑高电平置为有效以进行通信、电压必须为 0.2 x VDD、在本例中为 1.4V、略高于 1.25V。

    TMP110 不能在与 VDD 相同的电压下使用上拉电阻是否存在原因?


    此致、

    哈利