This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:如何使用传感器进行自主速度估算

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWRL6432, IWR6843, IWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561798/iwr6843aop-howto-use-the-sensor-for-ego-speed-estimation

器件型号:IWR6843AOP
Thread 中讨论的其他器件: IWRL6432IWR6843IWRL1432

工具/软件:

我正在探索使用 TI IWR6843AOP 毫米波传感器进行自主速度估算的可能性。

根据我到目前为止查看的文档、IWR6843AOP 的大多数用例都侧重于障碍物检测、占位感应和人员计数。 但是、我没有找到关于通过该传感器直接估算自主车辆速度的明确参考。

  • 是否有任何人实施或遇到使用 IWR6843AOP(或类似的 TI 毫米波器件)进行自主速度估算的解决方案?

  • 有任何问题吗 T 我是记录此用例的参考设计、应用手册还是研究论文?

  • 我知道可以通过多普勒信息来估算速度、但我想知道是否有专门用于稳健自我运动估算的推荐方法、算法或配置。

  • 此外、是否有最佳实践、例如将传感器朝下安装、或利用静止物体跟踪功能进行相对速度比较?

任何指导、参考材料或交流经验都将受到高度赞赏。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们 在雷达工具箱上有指南和演示源代码、您可以尝试使用 IWRL6432、IWRL1432 和 IWR6843 器件进行地面速度计算。  

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢方向。