This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT86:SC70 布局指南

Guru**** 2693315 points

Other Parts Discussed in Thread: LMT86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561372/lmt86-layout-guidelines-of-sc70

器件型号:LMT86


工具/软件:

LMT86 数据表中设有 布局指南、如下图所示。

在我的理解下、从低噪声的角度来看、最佳连接顺序是:IC 的 VCC 引脚→μ F 去耦电容→μ F、过孔→μ F VCC 层
但是、您的建议似乎与电容器和过孔的顺序相反。
您能否澄清这种方法背后的原因?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshio、

    您的理解是正确的、旁路电容器应尽可能靠近 LMT86、中间没有过孔。 我认为这张布局图在这方面会产生误导。 我不确定它会有多大的差异、但我希望电源平面的过孔位于旁路电容器连接到 VDD 引脚之后、而不是之前。 我将研究我们的团队是否可以更新此图纸。

    谢谢你

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的答复和建议。
    我的问题已解决。
    感谢您的帮助。
    非常感谢。

    BR