This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:OPT3001 晚间偏移

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557229/opt3001-opt3001-evening-offsets

器件型号:OPT3001


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我在爱尔兰户外使用 OPT3001 传感器与通过 I2C 的 STM32 来测量黎明/黄昏照度 (5–150lux)。 它采用半透明聚碳酸酯外壳。

早上 (IST:6:30 AM) 可达到~33lux、这与我校准后的器件~35lux 相匹配、但晚上 (IST:9:30 PM) 可达到~60lux、而校准后的器件为~18lux。 采用相同设置的 Everlight ALS-PDIC144-6C/L378 可提供与校准设备一致的读数。

为什么我可能会在 OPT3001 的晚间读数中看到这样的偏移? 它是否能 在晚间更进一步地推断 出来、或者 47°视野是否是温暖的黄昏的一个因素? 对调整设置(800ms 的转换时间)或解决外壳问题(例如反射或材料影响)有何建议? 我已经检查了 I2C 和电源、但没有任何变化。 感谢任何建议!

谢谢你、Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    对延迟响应表示歉意。

    您使用什么设备作为校准设备?  Everlight 设备和校准设备的光谱响应是什么?  它们是否与人眼的响应紧密匹配?  可能是与其他两个器件相比、OPT3001 对某些波长的光更敏感。

    另一个可能需要检查的地方是外壳是否对传感器的响应有任何影响。 如果您将其从机柜中取出、它与其他两台设备相比如何?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我们目前正在使用两个 Megatron DL5 装置 、均根据进行校准 CIE 照明 A (2856 K) 。 器件与完全一致 人类明视响应曲线 V(λ) 、并且这两个单位都提供了一致和可比的结果。

    使用这些 DL5 作为基准、我们成功校准了 Everlight 传感器 并且读数是稳定且可重复的。

    但是、当我们使用进行测试时 OPT3001 、我们观察到 晚上的读数差别很大 即使在尝试多个外壳和传感器方向后也是如此。 与 Megatron DL5 基准相比、结果始终保持偏移。

    鉴于我们的 Megatron DL5 设备有点旧、我们想知道这种差异是否与以下方面的差异有关:

    • OPT3001 频谱响应与标准 V(λ)间的关系

    • 年龄或漂移 (即使经过校准)

    • OPT3001 不同光照条件(白炽灯与日光灯)下的校准假设

    您能否说明 OPT3001 内部光电二极管响应与该标准的匹配程度 CIE 明视曲线(V(λ)) ? 和是否有推荐的校准方法可用于将 OPT3001 与根据校准的参考仪器对齐 光源 A

    希望就减少这些差异提供任何指导。

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    数据表中包含的器件响应图是在 TA = 25°C、VDD = 3.3V、800ms 转换时间 (CT = 1)、自动满标量程 (RN[3:0]= 1100b)、白色 LED 和光的法向入射角条件下绘制的:  

    您的结果似乎很奇怪。 OPT3001 的强大 IR 抑制能力可能会导致这一点、因为日落时 IR 的比例更大、但我不会预期该差异会如此大。  

    您的系统内的 OPT3001 和常亮传感器之间是否存在任何位置或方向差异?

    是否在多个器件或单个 OPT3001 中看到了这种情况?

    您能给我简单介绍一下您的校准程序吗?

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joseph:

    我们测试了多种方向和视场、但不一致性仍然存在。

    我们还尝试使用不同的器件、但结果仍然不一致。

    我们尚未对传感器执行任何校准、目前依赖于原始照度值。 但是、根据结果、我认为单独实施查找表并不能解决两者之间的差异。

    根据我的研究、我们经过校准的器件均符合 BS 667 标准。 OPT3001 是否基于不同的标准(如 DIN 5032-7)? 如果是、这种标准差异可以解释我们观察到的差异?

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    我已经联系了处理证书的团队、了解我们如何与这些标准保持一致。  

    假设器件使用的转换时间为 800ms。  配置寄存器的其他设置是什么? 具体来说、使用的范围是多少?

    我同意 Dan 的观点、即在没有机箱的情况下、看到设备的性能会很好。 盖玻片的光谱透射特性是否已知?