This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:用于移动空气测量的设计

Guru**** 2580025 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP117, TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561238/tmp117-design-for-moving-air-measurements

器件型号:TMP117
主题: TMP116 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在使用 TMP117 来测量流动空气的温度。 我希望优化芯片和周围区域的布局、以便在测量环境时具有最高的精度和响应时间。 在 TMP117 的数据表中、它规定您不应将散热焊盘焊接在 IC 上。 在 SNOA986A 中 、使用 TMP116 和 TMP117 进行精确的温度测量、第 8 页有一个空气温度测量布局图像、其中显示了通过阻焊层切口暴露于接地铜迹线的散热焊盘下方的 PCB 区域。  

  

对于我的应用、需要遵循什么正确的布局? 是否应该在移除阻焊层的 IC 附近和下方有铜平面? 散热焊盘是否应该接触外露的铜、而只是未焊接? 或者、是否应该将散热焊盘与 PCB 完全隔离、并使用阻焊层覆盖该区域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirayu、

    在测量环境温度时、需要牢记的关键因素如下:

    1) 隔离 — 将传感器与 PCB 上的热元件隔离

    2) 减少热质量 — 减小 IC 周围的 PCB 面积 — 更多的热质量将增加热响应时间

    3) 增加导热性 — 提高空气与传感器之间的热传递精度   

    是的、不焊接散热焊盘是正确的。 我们倾向于为想要测量电路板温度来焊接散热焊盘的客户提供建议。  下图展示了环境温度测量的关键技术。 一种常见的选择是在温度传感器周围提供切口、以减少热质量。  

    此致、

    Meredith McKean