请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:IWR6843ISK工具/软件:
您好的团队、
在现有的.cfg 文件中、例如“C:\ProgramData\MATLAB 支持包\R2024b\toolbox\target\supportpackages\timmwaveradar\configfiles“或“C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTs\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\profiles\profile_calibration.cfg“
我看到线性调频脉冲配置如下所示
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 4
chirpCfg 2 2 0 0 0 0 2
这是否意味着 chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1 属于 TX1、 chirpCfg 0 0 0 0 0 0 4 属于 TX3。 和 chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 2 属于 TX2?
感谢您的帮助和指导!
谢谢!