This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:chirpCfg 在现有的.cfg 文件中

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561140/iwr6843isk-chirpcfg-in-already-available-cfg-files

部件号:IWR6843ISK


工具/软件:

您好的团队、

在现有的.cfg 文件中、例如“C:\ProgramData\MATLAB 支持包\R2024b\toolbox\target\supportpackages\timmwaveradar\configfiles“或“C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTs\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\profiles\profile_calibration.cfg“

我看到线性调频脉冲配置如下所示  

chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 4
chirpCfg 2 2 0 0 0 0 2
这是否意味着  chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1 属于 TX1、 chirpCfg 0 0 0 0 0 0 4 属于 TX3。 和 chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 2 属于 TX2?
感谢您的帮助和指导!
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是、这种理解是正确的。 chirpCfg 的最后一个参数是 TX 天线掩码。 4 = 100、2=010、1=001

    此致、

    Josh