This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6243:IWR6243 与 IWR2243 EVM 级联使用的设计差异

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, TIDA-020047, IWR6243, IWR2243, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559166/iwr6243-iwr6243-vs-iwr2243-evm-design-differences-for-cascade-use

部件号:IWR6243
主题中讨论的其他器件: IWR2243、AWR2243BOOST、TIDA-020047、 AWR2243

工具/软件:

您好、

我计划使用 IWR6243 构建级联毫米波电路。
由于 IWR6243 EVM 没有参考设计、因此我正在考虑使用 IWR2243 EVM (AWR2243BOOST 或 TIDA-020047) 作为参考。

我知道主要区别在于工作频率、但是否有任何其他重要差异或注意事项、尤其是对于级联使用?

此外、两个 IC 的引脚分配和基本封装是否相同? 我应该注意在电源、时钟或 SPI/μ I²C 连接方面是否存在任何差异?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daiki、

    HPR HW 应用程序团队的成员将返回到您的查询, 感谢您的耐心。

    此致、
    Sami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    唯一的区别在于天线设计。 所有其他特性都可以保持与 AWR2243 相同。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的迅速和明确的解释。
    这对我的理解很有帮助。
    在我的工作中、我会关注天线设计。

    我会将该主题标记为已解决。 再次感谢您!

    此致、
    Daiki