This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116:PCB 安装应力下的 TMP116AIDRVR I2C 通信损耗

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116, TMP119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1558723/tmp116-tmp116aidrvr-i2c-communication-loss-under-pcb-mounting-stress

器件型号:TMP116
主题中讨论的其他器件: TMP119

工具/软件:

您好:

我们将在使用 TMP116 的应用中使用距离传感器封装约 2mm 的螺钉固定 PCB。 封装下方的端子信号焊盘和散热焊盘均已完全焊接。

在大多数情况下、传感器正常工作、但我们偶尔会在几个单元上观察到以下行为:

  • 最初、传感器会正确通信并报告准确的温度测量值。

  • 一段时间后、器件停止响应地址请求、对地址字节返回 NACK。

  • 降低安装螺钉上的扭矩通常会恢复通信、而增加扭矩通常会导致通信中断。

  • 在少数情况下、受影响的传感器即使在消除应变后也无法恢复。

我们知道、封装附近局部压力过大可能会导致器件损坏。 但是、这里有趣的是、在出现任何明显的永久性故障之前、会发生间歇性的、可逆的通信丢失。

您能帮助我们了解潜在的根本原因吗? 具体来说:

  • 这是否可能是由硅片上的应力或应力引起的?

  • 这可能与键合线应变或其他封装内部机械故障有关?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yassine、

    似乎有一些破裂的焊点会干扰您的通信。 请遵循焊接 MSL 等级和回流焊曲线的标准规范(修订版 A) 。  我们遇到过使用我们的旧器件时的染色灵敏度。 我们的新型产品(如 TMP119)在“染色“下提高了精度。  

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:

    感谢您的回复以及分享有关回流焊曲线的文档。

    关于焊点开裂问题、我们已确认焊针处的信号完整性、并相信该问题与焊点开裂无关。

    除了应变对温度精度的影响外、TI 是否还进行了任何关于应变与器件失效的研究? 如果是、您能否分享可能发生的故障类型?

    此致、

    -- Yassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yassine、

    是的、我们使用全新 TMP119 测试了应变。 这是我们计划针对未来所有器件进行测试的新数据表规格。 将 TMP119 与不耐应力器件进行了比较。 我们已经看到、其他设备的精度会随着应变的增加而衰减。 如上图所示、TMP119 保持 恒定的精度、但会增加应变。

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!