主题中讨论的其他器件: TUSS4470、 MSP-EXP430F5529LP、 ENERGIA
工具/软件:
尊敬的团队:
MSP-EXP430F5529LP 和 BOOSTXL-TUSS4470 EVM、我们使用“TUSS4470 EVM GUI“成功测试了电路板。 我们需要对应用程序的固件进行某些更改、这在 GUI 中是无法实现的。
1.我们还编译了用于 Energia IDE 的 TUSS4470 可用固件。 请建议基于 Energia 的固件是否支持 TUSS4470 和 MSP430F5529LP 芯片的所有功能、或者我们需要将 CCS 环境用于我们的应用。
2、由于示例代码和 GUI 是专门用于识别物体距离并只能测量约 400 微秒的最小 ToF、因此不能在我们需要小于 150 微秒 ToF 测量的超声波应用中以其当前形式使用。 我们的超声波风速计应用是否有更多适用于此控制器和 ToF 芯片的示例代码、该示例代码可测量小于 150 微秒的发射器和接收器之间的 ToF。