This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TUSS4470:BOOSTXL-TUSS4470 和 MSP430F5529LP 固件所需的支持

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TUSS4470, TUSS4470, MSP-EXP430F5529LP, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559329/boostxl-tuss4470-support-required-for-boostxl-tuss4470-and-msp430f5529lp-firmware

部件号:BOOSTXL-TUSS4470
主题中讨论的其他器件: TUSS4470MSP-EXP430F5529LPENERGIA

工具/软件:

尊敬的团队:

MSP-EXP430F5529LP 和 BOOSTXL-TUSS4470 EVM、我们使用“TUSS4470 EVM GUI“成功测试了电路板。 我们需要对应用程序的固件进行某些更改、这在 GUI 中是无法实现的。  

1.我们还编译了用于 Energia IDE 的 TUSS4470 可用固件。 请建议基于 Energia 的固件是否支持 TUSS4470 和 MSP430F5529LP 芯片的所有功能、或者我们需要将 CCS 环境用于我们的应用。  

2、由于示例代码和 GUI 是专门用于识别物体距离并只能测量约 400 微秒的最小 ToF、因此不能在我们需要小于 150 微秒 ToF 测量的超声波应用中以其当前形式使用。 我们的超声波风速计应用是否有更多适用于此控制器和 ToF 芯片的示例代码、该示例代码可测量小于 150 微秒的发射器和接收器之间的 ToF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我建议将 Energia 代码用于您的应用。  您还可以参考下面与该代码相关的软件开发指南。   

    https://www.ti.com/lit/an/slaa941/slaa941.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    谢谢、我测试了 Energia 代码 GetDistance.ino、发现 ADC 采样速度慢了 100us/个样本。 我们需要小于 5us 或 5MSPS 的样片。 如果此 MSP430F5529LP 可以共享示例代码、或者如果不可能、请 建议使用其他代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    TUSS4470 提供模拟输出、因此 ADC 实际上控制了采样率。  请参阅以下主题。   

     TUSS4470:ToF 分辨率和应用 

    我认为 Energia 代码并不那么灵活、因此我认为没有办法轻松修改 MSP430 ADC 采样率。  请参阅下面的。  使用外部 ADC 可能是适合您的应用的最佳选择。   

    https://energia.nu/reference/en/language/functions/analogue-io/analogueread/