主题: IWR6843AOP 中讨论的其他器件
工具/软件:
大家好:
我使用的是 IWR6843AOPEVM 和 Ros1、希望在人的 20 米范围内捕获一些距离测量值。 进行实时测量得到的最好的是 8.5 米。 主要的实验将是使用一架 比一个人小得多的无人机(40cm 大)、因此我想问我是否使用了错误的 设备、以及该传感器是否能够在如此大的距离 (20m) 内检测无人机。
我正在使用的 bin 文件是 xwr64xxAOP_mmw_demo.bin、配置文件位于以下(由于使用的设置,我必须使用 ROS)
mmWaveSensingEstimator 的配置文件。
sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 7 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg –1 0 1 1
profileCfg 0 60 7 5.3 48.98 0 0 70.25 1 500 11716 0 0 30
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 2
chirpCfg 2 2 0 0 0 0 4
frameCfg 0 2 27 0 100 1 0
低功率 0 0
guiMonitor –1 1 0 0 0 0 0
cfarCfg –1 0 2 8 4 3 0 15 1
cfarCfg –1 1 0 4 2 3 1 15 1
MultiObjBeamForming –1 1 0.5
离合器拆卸–1 1.
calibDcRangeSig –1 0 –5 8 256
extendedMaxVelocity –1 0
lvdsStreamCfg –1 0 0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 –1 0 1 0 –1 0 1 0 –1 0 –1 0 1 0 –1 0 –1 0 1 0 –1 0 –1 0 0
MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
CQRxSatMonitor 0 3 4 99 0
CQSigImgMonitor 0 111 4.
模拟监视器 0 0
aoFovCfg –1 –90 90 –90 90
cfarFovCfg –1 0 0 8.40
cfarFovCfg –1 –5.02 5.02
calibData 0 0 0
sensorStart