Other Parts Discussed in Thread: AWR2544LOPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2544LOPEVM工具/软件:
您好:
我正在使用 AWR2544LOPEVM 通过以太网流式传输雷达立方体数据。 当我使用 ROS 捕获数据时、会观察到这一点 0x00 值的长序列出现在有效载荷的中间 。
-
我的当前配置是 n_c = 256、T_c = 60µs、2 μ s× 。
-
我已尝试调整
ethPktRdyCnt和ethPerPktDly(例如,6/0、4/0 等)、但仍会出现相同的问题。 -
在后处理的距离曲线中、这些插入的零看起来像是人工噪声或损坏。
能否澄清一下 0x00 序列 是否需要(例如,以太网传输期间的填充)、或者如果它们指示发送器配置存在问题(例如,,或压缩设置)ethPktRdyCntethPerPktDly?
此外、是否有建议的设置或检查来减少或消除此问题?
谢谢你。