This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:xWRLx432 中 HWA_DMA0 和 HWA_DMA1 的访问确认

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1562655/iwrl6432aop-access-confirmation-for-hwa_dma0-and-hwa_dma1-in-xwrlx432

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

您好:

我对部分中描述的存储器映射有疑问  2.1 主子系统 APPSS Cortex M4 存储器映射  《xWRLx432 技术参考手册》的第二部分。

是以下区域:

  • HWA_DMA0  (基地址:)  0x5500_0000
  • HWA_DMA1  (基地址:)  0x5500_8000

用户可访问? 具体来说、这些存储器区域是否映射到了用户可访问的寄存器?

如果可以访问、您能否提供有关的文档或详细信息  寄存器偏移和字段说明  代码呢?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好佐藤

    感谢您联系我们。 请允许我在几天内对此进行研究并回答您的问题。

    此致、
    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的答复。

    如果能在本周内提供答案、将会很有帮助。
    如果需要更多的时间,请告诉我们。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的答复。

    如果能在本周内提供答案、将会很有帮助。
    如果需要更多的时间,请告诉我们。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好佐藤

    感谢您的耐心。 我们仍在调查这些信息是否受到保护、并将很快作出答复、提供一些答案。

    此致、
    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    感谢 您的   更新。  我 理解 您 可能 很 忙、   感谢 您的 支持。   

    如果 可能、 我  希望       下周能收到答复。

     此致、   

    佐藤