请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL6432AOP工具/软件:
您好:
我对部分中描述的存储器映射有疑问 2.1 主子系统 APPSS Cortex M4 存储器映射 《xWRLx432 技术参考手册》的第二部分。
是以下区域:
- HWA_DMA0 (基地址:)
0x5500_0000 - HWA_DMA1 (基地址:)
0x5500_8000
用户可访问? 具体来说、这些存储器区域是否映射到了用户可访问的寄存器?
如果可以访问、您能否提供有关的文档或详细信息 寄存器偏移和字段说明 代码呢?
感谢您的支持。