This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:DCA_CLI DCA1000EVM 配置

Guru**** 2579655 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AWR2243BOOST, DCA1000EVM, AWR1843, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563998/awr2243boost-dca_cli-dca1000evm-config

器件型号:AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR2243DCA1000EVMAWR1843AWR2944

工具/软件:

您好、

我们是否可以 通过串行端口向 AWR2243 发送雷达配置文件、而无需使用任何 DFP 和 mmwavestudio、并想通过 DCA1000EVM 捕获数据、从而配置 AWR2243Boost?  我也是一样的。“

谢谢

Hemanth_ast

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    为了配置 AWR2243、需要运行 mmWave Link API。 当我们使用 mmWave Studio 时、mmWave Link API 在 Windows PC 上运行。 如果未使用 mmWave Studio、我们需要另一个运行 mmWave Link API 的处理器。  这将是一个更加复杂的系统。

    为什么您不考虑使用 AWR1843 等可编程传感器?

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cesar、非常感谢您让我了解  AWR1843 等可编程传感器、在这个传感器中、我只读它就像雷达 SoC、那么只需一块电路板就足够了? 以及如何对此进行编程  AWR1843?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AWR1843 和 AWR2944 是可编程传感器。 mmWaveLink 在器件内运行。 我们提供了一个工具、允许使用在器件内部运行的代码(而不是 mmWave Studio)来配置器件

    存在一些限制、因为并非所有配置都受支持。请参阅:

    C:\data-nobackup\2025\radar_toolbox_3_10_00_05\tools\studio_cli\docs\mmwave_studio_CLI_release_notes.html

    在此设置中、您仍需要 DCA1000 EVM 来采集数据、但不需要 mmWave Studio

    谢谢你
    Cesar