主题中讨论的其他器件:AWR2243、 DCA1000EVM、 AWR1843、 AWR2944
工具/软件:
您好、
我们是否可以 通过串行端口向 AWR2243 发送雷达配置文件、而无需使用任何 DFP 和 mmwavestudio、并想通过 DCA1000EVM 捕获数据、从而配置 AWR2243Boost? 我也是一样的。“
谢谢
Hemanth_ast
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们是否可以 通过串行端口向 AWR2243 发送雷达配置文件、而无需使用任何 DFP 和 mmwavestudio、并想通过 DCA1000EVM 捕获数据、从而配置 AWR2243Boost? 我也是一样的。“
谢谢
Hemanth_ast
你(们)好
为了配置 AWR2243、需要运行 mmWave Link API。 当我们使用 mmWave Studio 时、mmWave Link API 在 Windows PC 上运行。 如果未使用 mmWave Studio、我们需要另一个运行 mmWave Link API 的处理器。 这将是一个更加复杂的系统。
为什么您不考虑使用 AWR1843 等可编程传感器?
谢谢你
Cesar
AWR1843 和 AWR2944 是可编程传感器。 mmWaveLink 在器件内运行。 我们提供了一个工具、允许使用在器件内部运行的代码(而不是 mmWave Studio)来配置器件
存在一些限制、因为并非所有配置都受支持。请参阅:
C:\data-nobackup\2025\radar_toolbox_3_10_00_05\tools\studio_cli\docs\mmwave_studio_CLI_release_notes.html
在此设置中、您仍需要 DCA1000 EVM 来采集数据、但不需要 mmWave Studio
谢谢你
Cesar