工具/软件:
尊敬的专家:
我们目前正在调查与有关的不明原因的现象 谐波产生和意外的低 ADC 幅度 使用时 AWR2944、有我们设计的天线 比较 AWR2944 EVM 电路板 。 以下是我们观察到的问题摘要:
测试设置
- 电路板:AWR2944、使用我们设计的天线(AWR2944 定制电路板)和 AWR2944 EVM 电路板
- SDK:mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02
- 固件:mmW_Demo_DDM
- 数据采集:DCA1000
观察
我将 DCA1000 与 定制电路板和 EVM 板一起使用、并使用 mmW_Demo_DDM 收集 ADC 数据、而无需在雷达前面放置 CR。
我们发现、在健身环境(一个相对干净的室内环境,物体较少)中、使用 定制电路板时、ADC 数据振幅非常小、约为+/–200、而对于 EVM 板、ADC 数据振幅约为+/–4000。
此外、为了验证 定制电路板是否仍然显示的幅度仅为+/–200、我在办公桌设置了一个简单的实验。
在这个实验中、办公室的振幅约为+/–5000。

接下来、我在雷达前面的 5m 处放置了一个静态目标 (30dBsm CR)
定制电路板接收到的 ADC 数据的幅度出乎意料地小(约+/–200)、即使健身房中存在 30dBsm CR 也是如此。
然而、在办公室中、 定制电路板接收到的 ADC 数据的幅度符合预期、并且与可用空间情况相比明显更大。

我进一步使用 MATLAB 中的 2D-FFT 处理收集到的 ADC 数据、并观察了 R-V 热图、重点关注零速时的距离域。
将空闲空间情况与 30 dBsm CR 情况进行比较时、重点关注前 10 m(因为超过 10 m 的多路径反射出现在室内空间):
- 在 健身房中使用定制电路板时、5m 处会出现 30dBsm CR、但 10m 处会出现谐波、ADC 放大器更低。
- 在健身房中使用 EVM 板时、5m 处会出现 30dBsm CR、但 10m 处不会出现谐波、此时 ADC 放大器较高。
- 在 办公室中使用定制电路板的情况下、5m 处出现 30dBsm CR、但 10m 处不会出现谐波、 ADC 放大器更高。

这让我很好奇、为什么使用 定制板和健身房中的 30dBsm CR、ADC 振幅非常小、并出现谐波;而在相同条件下、EVM 板的 ADC 振幅更大、没有观察到谐波。
问题
- 您对上面的观察有什么想法吗? 这可能是由模拟链中的某些元件引起的、还是 2944 本身具有会影响振幅的自校准机制(例如,自动调整 TX 增益或 TX 功率)?
- 此外、 我想进一步了解模拟链中存在哪些可观察到的参数、它们可以帮助确定发生谐波和低振幅问题时问题的根源、以及您认为我们可以监测哪些参数(例如 IF 级等)?
- 我们如何读取这些参数呢? 据我所知、可以使用 mmWave Studio GUI 读取这些参数、但目前我们面临 定制电路板无法连接到 GUI 的问题、是否有任何其他方法可以读取与模拟链相关的参数?
此致、
Jiaquan Zhao