This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:对使用 AWR2944 观察到的谐波和低振幅问题进行查询

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561007/awr2944-inquiry-on-harmonic-and-low-amplitude-issue-observed-with-awr2944

器件型号:AWR2944


工具/软件:

尊敬的专家:


我们目前正在调查与有关的不明原因的现象 谐波产生和意外的低 ADC 幅度 使用时 AWR2944、有我们设计的天线  比较 AWR2944 EVM 电路板 。 以下是我们观察到的问题摘要:

测试设置

  • 电路板:AWR2944、使用我们设计的天线(AWR2944 定制电路板)和 AWR2944 EVM 电路板
  • SDK:mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02
  • 固件:mmW_Demo_DDM
  • 数据采集:DCA1000

观察

我将 DCA1000 与 定制电路板和 EVM 板一起使用、并使用 mmW_Demo_DDM 收集 ADC 数据、而无需在雷达前面放置 CR。
我们发现、在健身环境(一个相对干净的室内环境,物体较少)中、使用 定制电路板时、ADC 数据振幅非常小、约为+/–200、而对于 EVM 板、ADC 数据振幅约为+/–4000。

此外、为了验证  定制电路板是否仍然显示的幅度仅为+/–200、我在办公桌设置了一个简单的实验。
在这个实验中、办公室的振幅约为+/–5000

接下来、我在雷达前面的 5m 处放置了一个静态目标 (30dBsm CR)
 定制电路板接收到的 ADC 数据的幅度出乎意料地小(约+/–200)、即使健身房中存在 30dBsm CR 也是如此。
然而、在办公室中、 定制电路板接收到的 ADC 数据的幅度符合预期、并且与可用空间情况相比明显更大。

我进一步使用 MATLAB 中的 2D-FFT 处理收集到的 ADC 数据、并观察了 R-V 热图、重点关注零速时的距离域。

将空闲空间情况与 30 dBsm CR 情况进行比较时、重点关注前 10 m(因为超过 10 m 的多路径反射出现在室内空间):

  • 在 健身房中使用定制电路板时、5m 处会出现 30dBsm CR、但 10m 处会出现谐波ADC 放大器更低
  • 健身房中使用 EVM 板时、5m 处会出现 30dBsm CR、但 10m 处不会出现谐波、此时 ADC 放大器较高。
  •  办公室中使用定制电路板的情况下、5m 处出现 30dBsm CR、但 10m 处不会出现谐波、 ADC 放大器更高。

这让我很好奇、为什么使用 定制板和健身房中的 30dBsm CR、ADC 振幅非常小、并出现谐波;而在相同条件下、EVM 板的 ADC 振幅更大、没有观察到谐波。

问题

  1. 您对上面的观察有什么想法吗? 这可能是由模拟链中的某些元件引起的、还是 2944 本身具有会影响振幅的自校准机制(例如,自动调整 TX 增益或 TX 功率)?
  2. 此外、 我想进一步了解模拟链中存在哪些可观察到的参数、它们可以帮助确定发生谐波和低振幅问题时问题的根源、以及您认为我们可以监测哪些参数(例如 IF 级等)?
  3. 我们如何读取这些参数呢? 据我所知、可以使用 mmWave Studio GUI 读取这些参数、但目前我们面临 定制电路板无法连接到 GUI 的问题、是否有任何其他方法可以读取与模拟链相关的参数?

 

此致、

Jiaquan Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我想知道您是否在两种场景和两种硬件设置中都保持了相同的配置。 另外、健身房的电源设置是否与办公室不同?

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shailesh:

    是的、所有配置都是相同的。

    我再次测量、这次结果更合理。 以下是详细的测试结果。
    测试对象和距离:5 米处 30 dBsm CR

    根据上述结果、ADC 振幅大致相同。

    这是否是由环境设置中的错误引起的?
    另外、我对上次提出的第一个问题也很好奇。

    “ 2944 本身是否有自校准机制? (例如,自动调整 TX 增益或 TX 功率)“

    此致、

    Jiaquan Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaquan Zhao:

    AWR2944 具有自校准机制、该机制将在启动器件时触发、然后还会根据校准配置继续定期校准。

    但校准仅取决于芯片内的传感器、这意味着如果振幅问题是由环境或设置问题导致的、则校准将无法检测到并从中恢复。

    此致、
    Shailesh