工具/软件:
您好、
我们目前在激活 OWI 方面遇到了一些问题、该问题似乎与处于 4 –20mA 模式的 DAC 有关。
激活 OWI 后、当我们尝试写入 DAC 时、我们发现无法直接写入所需的 DAC 值、我们必须在同一时间将其缓慢递增约 1000。
然后、传感器会稍微增加 mA、但随后会在达到应该的 mA 之前停止、我们也无法再激活 OWI 或进行通信。
必须打开和关闭传感器。 然后、mA 会下降、我们可以再次通信。
是否有某种解决方法?
另一个问题是、如果我们意外地将错误的校准系数上传到传感器、那么电流会流向 30mA 附近、我们无法再使用 OWI 与传感器通信、并且无法激活 OWI。