This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA305:与 DAC 相关的 OWI 激活问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1562081/pga305-issues-with-owi-activation-related-to-dac

部件号:PGA305


工具/软件:

您好、

我们目前在激活 OWI 方面遇到了一些问题、该问题似乎与处于 4 –20mA 模式的 DAC 有关。

激活 OWI 后、当我们尝试写入 DAC 时、我们发现无法直接写入所需的 DAC 值、我们必须在同一时间将其缓慢递增约 1000。

然后、传感器会稍微增加 mA、但随后会在达到应该的 mA 之前停止、我们也无法再激活 OWI 或进行通信。

必须打开和关闭传感器。 然后、mA 会下降、我们可以再次通信。

是否有某种解决方法?

另一个问题是、如果我们意外地将错误的校准系数上传到传感器、那么电流会流向 30mA 附近、我们无法再使用 OWI 与传感器通信、并且无法激活 OWI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matias:  

    您是否能够使用示波器或逻辑分析仪捕获 OWI 信号? 特别是、您能否捕获 PGA305 VDD 和 OWI RX 信号(我假设您有一个外部微控制器读取 OWI 信号)?  

    此外、您使用的是 TI EVM 吗? 如果没有、您能分享您的原理图图片吗?

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将 PGA305EVM-034 与外部微控制器一起使用

    这是 PGA305 VDD 和 OWI RX 信号的示波器屏幕截图。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matias:  

    OWI 在当前模式下可能很挑剔。 由于 OWI 激活和 TX 电平具有如此窄的范围、因此如果流经环路的电流过大、OWI 信号可能会超出这些范围。 这可能是您在加载错误的系数时无法通信的原因。  

    在 PGA305 GUI 中、有一种调整 OWI 信号的方法。 更改附加电压将改变信号的偏移、而更改 Rloop 将改变信号的振幅。  

    当您无法与器件通信时、您是否可以尝试调整 OWI 信号以重新建立通信? 您将需要使用示波器来读取电压。  

    此外、当您与设备失去通信时、您是否重新发送激活脉冲以尝试重新建立通信?

    微控制器处于复位状态时是否使用 DAC? 该问题是在多个器件还是仅在 1 个器件上发生?

    谢谢、

    Maggie