This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:由于雷达开/关导致的 GPADC 测量误差?

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1562519/awr1843aop-gpadc-measurement-error-due-to-radar-on-off

器件型号:AWR1843AOP


工具/软件:

目前、GPADC 的通道 2 配置为使用电阻 (1M/50K) 分压器测量 BATT (12V) 电压。

在 GPADC 输入端子上放置一个 56pF 外部 MLCC。 当雷达打开和关闭时、会出现大约 200mV 的测量误差。 我想知道可能的根本原因。

还请检查流向 GPADC 以进行识别的最小电流值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、度贤:

    我已将该工单分配给硬件团队。  请给我们一天的时间与您联系。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的道贤:

    您能否确认 GPADC 是在非缓冲模式还是缓冲模式下使用? 此外、我建议您尝试使用 10nF 电容器来代替 56pf。

    谢谢、
    昆丹