请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843AOP工具/软件:
目前、GPADC 的通道 2 配置为使用电阻 (1M/50K) 分压器测量 BATT (12V) 电压。
在 GPADC 输入端子上放置一个 56pF 外部 MLCC。 当雷达打开和关闭时、会出现大约 200mV 的测量误差。 我想知道可能的根本原因。
还请检查流向 GPADC 以进行识别的最小电流值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
目前、GPADC 的通道 2 配置为使用电阻 (1M/50K) 分压器测量 BATT (12V) 电压。
在 GPADC 输入端子上放置一个 56pF 外部 MLCC。 当雷达打开和关闭时、会出现大约 200mV 的测量误差。 我想知道可能的根本原因。
还请检查流向 GPADC 以进行识别的最小电流值。