请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC6821-Q1工具/软件:
AMC6821-Q1 寄存器配置为 BLOW:
0x00 0x18
0x01 0x07
0x04 0x80
0x20 0x88
0x23 0x50
AMC6821-Q1 仅用作 PWM 生成器来控制 4 线风扇、频率为 10kHz、但 PWM_OUT 引脚输出
一个几乎 120Hz 的脉冲、但在高水平的脉冲包括 10kHz 脉冲,为什么?