This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6821-Q1:AMC6821-Q1:PWM_OUT 引脚有什么问题?

Guru**** 2580555 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC6821-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1562616/amc6821-q1-amc6821-q1-what-s-wrong-with-pwm_out-pin

器件型号:AMC6821-Q1


工具/软件:

AMC6821-Q1 寄存器配置为 BLOW:

  0x00 0x18

  0x01 0x07

  0x04 0x80

0x20 0x88   

0x23   0x50

AMC6821-Q1 仅用作 PWM 生成器来控制 4 线风扇、频率为 10kHz、但 PWM_OUT 引脚输出  

一个几乎 120Hz 的脉冲、但在高水平的脉冲包括 10kHz 脉冲,为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 PWM 模式引脚连接到 GND、则您已将其配置为 10kHz PWM 输出。

    请分享您的原理图和行为示波器截图。

    谢谢、