This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:有关 API rl_fecssRfRuntimeCal 和 rl_fecssTempMeasCfg 的使用

Guru**** 2535770 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559253/iwrl6432aop-regarding-the-usage-of-apis-rl_fecssrfruntimecal-and-rl_fecsstempmeascfg

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

我想阐明这些 API 中参数的用途和用法。
阅读手册后、我遇到了一些问题、希望得到您的指导。
【参考】
MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00/firmware/mmwave_DFP/docs/mmwave_DFP_LOW_API_documentation/structT__RL__API__FECSS__RF__RUN__CAL__CMD.html

Q1) 了解 rl_fecssRfRuntimeCal 的 h_CalCtrlBitMask 中的待定项目
本手册将 VCO、PD、LODIST、RX 增益和 TX 功率校准的周期和温度字段变化列为“TBD"。“。
您能否专门为 IWRL6432AOP 提供这些待定项目的建议值?
我想了解应该通过多少温度变化来触发校准。

Q2) 的时序以启用校准
每次调用 rl_fecssRfRuntimeCal 时、是否可以在 h_CalCtrlBitMask 中启用 VCO、PD、LODIST、RX 增益和 TX 功率的校准?
如果不建议这样做、请解释原因。

Q3) 了解用于确定 h_CalCtrlBitMask 值的温度传感器
API rl_fecssTempMeasCfg 允许选择四个温度传感器:
- RX 温度传感器
-TX 温度传感器
-PM 温度传感器
-挖掘温度传感器

若要确定是否在 h_CalCtrlBitMask 中启用每次校准、应对每个校准类型使用哪个温度传感器?
请为以下各项指定相应的传感器:

-VCO 校准
- PD 校准
-LODIST 校准
-RX_GAIN
-TX 功率 OLPC


Q4) 了解 rl_fecssRfRuntimeCal 中的 c_TempBinIndex
手册指出:
“FECSS RF 校准温度指数,应用程序应读取传感器器件温度并在校准期间提供频段索引。“

应使用哪个温度传感器来确定设备温度?
- RX 温度传感器
-TX 温度传感器
-PM 温度传感器
-挖掘温度传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    q1) 了解 rl_fecssRfRuntimeCal 的 h_CalCtrlBitMask 中的待定项目
    本手册将 VCO、PD、LODIST、RX 增益和 TX 功率校准的周期和温度字段变化列为“TBD"。“。
    您能否专门为 IWRL6432AOP 提供这些待定项目的建议值?
    我想了解多少温度变化才会触发校准。

    目前、每次温度变化 10 摄氏度时都会触发运行时校准。

    我们正在调查其他问题、请在几天内给我们提供答案、以便回答您的所有问题。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的留言。
    根据您对 Q1 的响应、我了解有关 IWRL6432AOP 温度变化的待定项设置为 10 度。
    如果我的理解不正确、请告诉我。
    我还期待您对 Q1 以及 Q2 至 Q4 中的待定周期项目做出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    同样、API 文档过于笼统、请参阅我们校准应用手册的第 6 节以找到建议的运行时校准程序。  

    https://www.ti.com/lit/an/swra794b/swra794b.pdf?ts = 1757079706951

    如果您找不到所需的答案、请告诉我。  

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已确认申请说明 swra794b。感谢您的答复。
    关于 Q1 和 Q2、我知道我们需要遵循 swra794b 中的图 7-1 至 7-3。
    但是、问题 3 和问题 4 仍不清楚、因此我想将它们合并为问题 5 的新问题。

    Q5)
    在 swra794b 的图 7-1 至 7-3 中、有一个步骤“检查 ΔT(温度变化)“。
    在 4 个温度传感器 (RX、TX、PM、DIG) 中、应使用哪一个来检查温度变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不错的选择、没错、这在本应用手册中没有明确说明。 此处定义的温度基本上是所有 (Tx、Rx、PM、Dig) 的平均值

    此致、

    Zigang