This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:IWRL6432AOP

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, IWRL6432AOP, IWRL6432AOPEVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557799/iwrl6432aop-iwrl6432aop

器件型号:IWRL6432AOP
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、TM4C1294NCPDT

工具/软件:

您好,我们正在努力使用 IWRL6432AOP 设计我们的定制电路板,我希望您能帮助解决以下问题。

  1. 是否需要雷达传感器(部件号  XI6432BRQAAMY) 在 UART XDS_DCA_RS232_TX 总线和 XDS_DCA_RS232_RX 总线上进行处理后、发送处理后的 TLV 点云数据?  
  2. 执行板载 MCU(器件型号  IWRL6432AOPEVM 上 用于 PC 连接(例如 USB-UART 桥)并仅获取原始雷达数据等的 TM4C1294NCPDTT3)? 从原理图中、我知道它仅用作接口。
  3. 由于我们要保持小巧的外形并在电池上运行完成的工程、因此不需要 MCU (TM4C1294NCPDTT3)。
  4. 如果我们不包含 MCU (TM4C1294NCPDTT3)、则还有哪些其他方法可以在雷达传感器 (XI6432BRQAAMY) 中刷写应用/演示映像。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    雷达传感器(器件型号  XI6432BRQAAMY) 在 UART XDS_DCA_RS232_TX 总线和 XDS_DCA_RS232_RX 总线上进行处理后、发送处理后的 TLV 点云数据?  [/报价]

    是的。

    如果我们不包含 MCU (TM4C1294NCPDTT3)、还有哪些其他方法可以在雷达传感器 (XI6432BRQAAMY) 中刷写应用/演示映像。

    如果您计划使用 QSPI 闪存、则可以使用 UniFlash 将所需的应用程序刷写到电路板上。  如果您计划通过 SPI 进行引导、则最好使用外部 MCU、但您也可以使用 PC 和通过 FTDI 连接到 SPI 的接口。

    让我来看看另外两个问题、并将在明天的最后一天提供最新情况。

    此致、

    Santosh

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、感谢您的答复。

     Santosh_Krishnan Said:如果您计划使用 QSPI 闪存、则可以使用 UniFlash 将所需的应用程序刷写到电路板上。   

    我正在考虑这种方法。 使用 UniFlash 进行刷写是否直接发生在雷达传感器的 UART 引脚上?  对于这种方法、我们必须使用 USB-UART (TTL) 转换器通过 PC 和 USB 进行闪存?  

     Santosh_Krishnan 说: 如果您计划使用通过 SPI 进行引导、则最好使用外部 MCU。

    这里、通过 SPI 引导意味着外部 MCU 将通过 SPI 接口将应用程序映像提供给雷达传感器?  

     Santosh_Krishnan 说:但您也可以使用 PC 并通过 FTDI 连接到 SPI

    我认为 PC 也用于第一种方法、那么第 1 种和第 3 种方法之间有什么区别? 是否有详细的文档可以解释实施这些方法和建议之间的差异?

    我也在等待第一个问题的其他 2 个问题的答案。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在考虑这种方法。 使用 UniFlash 进行刷写是否直接发生在雷达传感器的 UART 引脚上?  对于这种方法、我们必须使用 USB-UART (TTL) 转换器通过 PC 和 USB 进行闪存?  [/报价]

    是的。

    在这里通过 SPI 引导意味着外部 MCU 将通过 SPI 接口将应用程序映像提供给雷达传感器?  [/报价]

    没错。

    [引述 userid=“648136" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557799/iwrl6432aop-iwrl6432aop
    • 执行板载 MCU(器件型号  IWRL6432AOPEVM 上 用于 PC 连接(例如 USB-UART 桥)并仅获取原始雷达数据等的 TM4C1294NCPDTT3)? 从原理图中、我知道它仅用作接口。
    • 由于我们要保持小巧的外形并在电池上运行完成的工程、因此不需要 MCU (TM4C1294NCPDTT3)。
    [/报价]

    该 MCU 不可拆卸;雷达芯片和 MCU 是同一器件的一部分。  它不用于 PC 连接;EVM 上的 USB-UART 桥接器用于将芯片上的 UART 引脚连接到 USB 端口、以便您可以从器件读取 TLV 数据。

    此致、

    Santosh

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Santosh 有小怀疑。

    如您所说的->“此 MCU 不可拆卸;雷达芯片和 MCU 是同一器件的一部分。

    这意味着负责处理雷达信号并提供 TLV 数据的主处理器是雷达传感器 XWRL6432AoP/XI6432BRQAAMY 所在的同一器件裸片/封装的一部分、对吧? 如果是、我并不是要移除这种不可能的处理单元。  

    我指的是 评估套件  IWRL6432AOPEVM 上的另一个 MCU、其器件型号为 TM4C1294NCPDTT3。 根据 IWRL6432AOP 的数据表、进行雷达信号处理的 MCU 的 MCU 规格与 EVM 板上 TM4C1294NCPDTT3 的规格不同。 从原理图中、我发现 EVM 板 MCU 用于通过 FTDI 芯片进行 PC 连接、捕获原始数据、调试并帮助新用户了解工作原理。 这是正确的吗? 如果是、因此、我们似乎可以从最终 PCB 布局中排除此 EVM 电路板 MCU。

    如果否、请说明该过程以及 EVM 板 MCU 的其他用途? 我们是否需要根据我们 每 5 分钟获取距离数据、使用 LPDS 和 GPIO、使用电池供电等的要求、包含此 MCU、之后我们可能会将其用作带电源的人数计数器或跟踪器等

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rampratap:

    该 EVM 上的 TIVA MCU TM4C 仅用于 UART (RS232) 和 JTAG 连接。 这也用于 SOP 模式自动化的 GPIO 切换。   将 LPDS 和 GPIO 使用时、EVM 的作用域可能无法每 5 分钟获取距离数据。  但在定制电路板设计中、您肯定可以这样做。

    请在数据表下方找到。 我将把问题交给 Tiva MCU 团队进一步解答。

    Tiva C 系列 TM4C1294NCPDT 微控制器数据表(修订版 B)

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是 评估套件  IWRL6432AOPEVM 上的另一个 MCU、其器件型号为 TM4C1294NCPDTT3。 根据 IWRL6432AOP 的数据表、进行雷达信号处理的 MCU 的 MCU 规格与 EVM 板上 TM4C1294NCPDTT3 的规格不同。 从原理图中、我发现 EVM 板 MCU 用于通过 FTDI 芯片进行 PC 连接、捕获原始数据、调试并帮助新用户了解工作原理。 这是正确的吗? 如果是、因此、我们似乎可以从最终 PCB 布局中排除此 EVM 板 MCU。[/报价]

    EVM 板上的 TM4C1294NCPDT MCU 用作调试探针、因此评估  IWRL6432AOPEVM 的客户 无需单独购买外部调试探针(例如 XDS110)。 EVM 上的 TM4C129 用途是供用户调试和刷写代码。 在定制板上、您不需要 TM4C129。 您只需将 JTAG 连接器连接到 IWR IC、以便您可以使用所选的任何外部调试探针(XDS110、XDS200 等)来调试和编程固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的澄清。 下面我有几个问题。

    1. 使用 UNIFLASH 应用时、我们是否必须使用外部调试探针(带有 JTAG 连接器 PCB 接口的 XDS110)来刷写/编程固件/appimage? 或者、可以通过使用与 IWRL6432AOP 的 UART 引脚连接的 USB 转 UART 转换器芯片 (FTDI)、然后使用 USB 接口 UNIFLASH 来刷写固件?
    2. 如果我们不使用 MCU  TM4C129、要在刷写应用映像后使用 CCS IDE 调试 IWRL6432AOP、我们必须使用外部调试探针 (XDS110)、并将外部调试探针的引脚连接到  IWRL6432AOP 的 JTAG 连接器(我们组装在我们的 PCB 上)、是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rampratap:

    1.您可以使用板载 XDS110 通过 UNIFLASH 刷写固件/appimage。 无需外部调试探针。 如果您正在检查定制硬件、则应该能够使用任何外部/板载 USB 转 UART 转换器进行刷写、前提是 RS232 引脚和 UART 转 USB 接口已连接。

    为方便客户使用、IWRL6432AOPEVM 具有 XDS110、它提供 JTAG 以及 USB 转 UART 连接到 IWRL6432AOP UART 引脚(板载)、以刷写应用映像。

    2.是的,你的理解是正确的。

    此致

    Ankit