This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:无法连接 SPI

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563104/awr2243-cannot-connect-the-spi

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件:MMWCAS-RF-EVM

工具/软件:

我们制作了一个  与 MMWCAS-RF-EVM 评估板类似的级联射频板、但将主芯片从 1 更改为 4。 现在、我们正在使用 TI 的 API、 但 无法连接到 SPI。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否尝试连接 mmWave Studio? 您是否有主机处理器?

    很遗憾、我们没有足够的信息来提供反馈。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们已经解决了这个问题、但  使用“MIMO.lua"<xmt-block0>“ Cascade_Configuration_时出现错误。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您拥有的 2243 器件似乎不支持级联。

    您是在什么时候/从哪里购买 AWR2243 器件的?

    谢谢你
    Cesar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     AWR2243ABGABLQ1、PCB 工厂购买和为我们制造。 请帮助我确认  AWR2243 芯片(量产批次 2135)我们是否支持级联模式?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请咨询我们的产品工程团队。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PE 团队需要最终确认。

    根据批次信息、它看起来是一个旧器件。 但我们仍在等待最后确认

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我收到确认、此器件不支持级联。  

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你
    Cesar