请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2243主题中讨论的其他器件:MMWCAS-RF-EVM、
工具/软件:
我们制作了一个 与 MMWCAS-RF-EVM 评估板类似的级联射频板、但将主芯片从 1 更改为 4。 现在、我们正在使用 TI 的 API、 但 无法连接到 SPI。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.