This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:AWR6843 定制板原始数据捕获、使用 DCA1000

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563177/awr6843-awr6843-custom-board-raw-data-capture-wtih-dca1000

器件型号:AWR6843


工具/软件:

你(们)好

我在尝试通过将定制电路板连接到 DCA1000 来记录数据时遇到问题。

我检查了下面的问题。

AWRL6432:与 DCA1000 连接以进行原始数据捕获 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛

因此、如上所示

SPI (x5)/RS232 (x2)/ RESET (x1)/LVDS (x4)/LVDS CLK (x4)
我正在定制电路板上使用上述信号。
RS232 通过 CP2105 连接。

引导以 SOP[2:0]= 110 继续。
最初旨在通过 SPI 信号与其他 MCU 通信、如果不存在、则表示成功进入 DCA1000 模式。

但是、 SPI 显示为已断开连接。


我查阅的参考文档是 DCA1000 mmWave Studio 用户指南

我确认在使用 684k 时建立了 SPI 连接。

除了连接到 SOP 和 DCA1000 所需的信号之外、在定制电路板上是否还有任何其他注意事项?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您与我们联系。  我们的一位硬件专家将在一天或两天内回复您。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否检查一下上拉电阻是否正确给出。 您是否可以共享正在使用的安装程序的快照?

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请告诉我要检查哪个上拉电阻。

    首先、与上面一样、区别在于没有 SPI CS 上拉。 (这是因为它与 MCU【从器件】通信并有一个内部上拉电阻器。)
    此外、通过定制电路板上的开关、SOP[2:0]设置为 011(调试)、并验证信号。
    通过 DCA1000 连接的定制板上的信号与所附书面帖子照片中的信号相同。

    [GUI]

    AWR6843ISK 和 DCA1000 已成功连接。 尝试将这种成功的方法应用于定制电路板时、发生了上述问题。

    mmwave_studio_user_guide 说明:
    MSS 固件启动完成后、点击 SPI Connect。

    -这是否与上述问题有关?
    - MSS 加电 ASYC 事件是如何通过哪个信号传输的,它们遵循什么顺序?

    询问更多详细信息、我们会让您知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了连接到 Studio、我们使用 DCA1000 接口。  在此期间 、器件不会与 MCU 通信。 因此、在这种情况下需要 CS 上拉。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天我将进行测试。 那么、上述错误 MSS 加电异步问题是否会得到解决?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    测试结果表明上拉问题与 CS 引脚无关。
    此外、为了防止与 MCU(从器件)进行 SPI 通信、我们还断开了与 MCU 侧的 SPI 连接并进行了传导测试。

    在什么情况下会出现上述错误代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享该设计的原理图、便于我们看一看吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    有时、即使我们运行相同的测试环境、SPI 连接也会成功、有时会失败。
    我还没有找到原因。 EVK 也间歇性失败。
    它是否对 SPI 时序非常敏感?
    原理图是否有问题、因为它有时会成功?