工具/软件:
你(们)好
我在尝试通过将定制电路板连接到 DCA1000 来记录数据时遇到问题。
我检查了下面的问题。
AWRL6432:与 DCA1000 连接以进行原始数据捕获 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛

因此、如上所示
SPI (x5)/RS232 (x2)/ RESET (x1)/LVDS (x4)/LVDS CLK (x4)
我正在定制电路板上使用上述信号。
RS232 通过 CP2105 连接。
引导以 SOP[2:0]= 110 继续。
最初旨在通过 SPI 信号与其他 MCU 通信、如果不存在、则表示成功进入 DCA1000 模式。
但是、 SPI 显示为已断开连接。

我查阅的参考文档是 DCA1000 mmWave Studio 用户指南。
我确认在使用 684k 时建立了 SPI 连接。
除了连接到 SOP 和 DCA1000 所需的信号之外、在定制电路板上是否还有任何其他注意事项?
谢谢。