This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:适用于 IWRL6432FSPEVM 的 EVM

Guru**** 2535660 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWRL6432, IWR6843AOPEVM, IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1562441/iwrl6432-a-suitable-evm-for-iwrl6432fspevm

器件型号:IWRL6432
Thread 中讨论的其他器件: IWR6843AOPEVM、IWR6843、

工具/软件:

我正在尝试开发一种毫米波雷达解决方案来跟踪 1m 至 5mtrs 内的多个鼠标/鼠标、并且需要一个良好的毫米波雷达传感器来检测这些鼠标/鼠标、这种传感器在不使用摄像头的情况下也有助于跟踪行为或可能跟踪一些生命体征。
现在、这些毫米波雷达可能不是最理想的情况、但我们只是在进行一项小型的可行性研究。
但我很困惑要购买哪款 Devkit、因为其中一些人说连接到 DCA1000 EVM 板、说它具有更高的带宽并且成本过高。合理价格的 EVM 板可以帮助我使用 IWRL6432 的所有可能功能、而不影响任何功能。

此外 、IWRL6432 是否是我的应用的最佳选择、或者我应该使用任何其他 ti-mmwave SoC?

请引导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DCA1000 用于捕获未滤波、未处理和转储的 ADC 数据、用于 DSP 算法开发和从头开始研究。 您不需要执行此操作、因为 Radar Toolbox 中的示例演示旨在仅使用雷达传感器运行。

    我认为、在这里、毫米波雷达技术是在黑暗/难以看到的地方检测小型害虫动物的可靠选择。 雷达的优势是检测最细微的运动、因为它对运动很敏感(多普勒)、而且它在任何照明/天气条件下都能正常工作。 机器人割草机的目标应用 实际上与此类似、因为人们担心会看到小物体、包括松鼠/刺猬和低能见度(污垢/草)。 由于这是更多的可行性研究、我建议使用 IWR6843AOPEVM、因为它是具有 4x3 天线而不是 3x2 的高性能器件。 如果情况顺利、可能需要考虑改用低成本/功耗 IWRL6432

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多谢先生,解决了我所有的疑虑,还有一个问题,这些雷达检测心率或呼吸率,从目标身体缓慢膨胀和收缩,但不在地面上移动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    它来自目标的胸部扩张和收缩。 以及心脏跳动。 雷达在速度/多普勒领域非常出色、因此我们能够从远处获得近似的生命体征信息。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么  IWR6843AOPEVM ,它是否能够为我提供原始数据,我可以使用这些数据来进一步处理或训练模型或算法,以便为我的目标小鼠标或鼠标提供低 RCS 签名?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您想创建自己的模型、 可以使用“原始数据“方法、但为了获得一些指导、如果您想按照我们的方法完成、我们使用 雷达微多普勒。 这是一个您应该考虑的概念、因为它将是关键功能。 下面是一位算法开发人员的演示

    https://cms.tinyml.org/wp-content/uploads/ew2023/Muhammet-Yanik_tinyML-Asia-2023.pdf

    我想指出的是、幻灯片 6 中介绍了 uDoppler Spectrum。 如果您没有内存限制、并且希望模型在 PC 上而不是在芯片上运行、则可以通过在整个微多普勒频谱中馈送来训练模型。 微多普勒频谱是 IWRL6432 的非人类示例演示的输出类型。 遗憾的是、此示例演示尚未移植到 IWR6843

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、那么  IWR6432AOPEVM、我可以购买这款 产品、来训练自定义模型并获取原始数据、或者我应该购买 IWRL6432BOOST 套件、我是否需要 DAC1000?我的预算有点紧张。

    或者 IWR6843AOPEVM 或 IWR6843BOOSTEVM  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    仅使用 IWRL6432BOOST、在 人类非人类示例 项目中使用通过 UART 传输的 uDoppler 频谱 TLV。 使用 Web 浏览器方法下载工具箱

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助,到目前为止,肯定会使用 IWRL6432BOOST EVM ,最后一点,这是能够检测(经过适当的过滤和 DSP 的东西)亚毫米级变化[收缩从身体,以测量至关重要的,如呼吸或心率]鼠标/老鼠仍然在 1-5mtrs,如果是,那么我应该期待什么,并准备好,只是一个方向或了解一些实用的资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Pedrorm 今天已经不在办公室了。 当他回来时,他将能够回到你身边。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、没问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在查看 XYZ 点云时、我不会说在 0.5cm 到 1cm 域级别的变化中尺寸太小、而是更大。 我认为如果不在芯片上运行模型、最简单的方法是将多普勒频谱作为热图馈入其中。 对于不同的物体、该热图的图案会有所不同。 正是这些亚厘米级的变化以一种模式移动的方式、能够区分人类、而不是人类、尤其是静态物体。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、要跟踪鼠标或小鸟的呼吸频率、我应该收集哪些数据、我应该从什么管道开始、以及我应该购买哪个 DevKit、只是简单的步骤和概念  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    理想情况下、我认为最简单的方法是将雷达传感器指向您想要的数据目标并将其 uDoppler 频谱记录为热图。 IWRL6432BOOST EVM

    此致、

    Pedrorm