Thread 中讨论的其他器件: IWR6843AOPEVM、IWR6843、
工具/软件:
我正在尝试开发一种毫米波雷达解决方案来跟踪 1m 至 5mtrs 内的多个鼠标/鼠标、并且需要一个良好的毫米波雷达传感器来检测这些鼠标/鼠标、这种传感器在不使用摄像头的情况下也有助于跟踪行为或可能跟踪一些生命体征。
现在、这些毫米波雷达可能不是最理想的情况、但我们只是在进行一项小型的可行性研究。
但我很困惑要购买哪款 Devkit、因为其中一些人说连接到 DCA1000 EVM 板、说它具有更高的带宽并且成本过高。合理价格的 EVM 板可以帮助我使用 IWRL6432 的所有可能功能、而不影响任何功能。
此外 、IWRL6432 是否是我的应用的最佳选择、或者我应该使用任何其他 ti-mmwave SoC?
请引导我。