主题中讨论的其他器件: AWR6843、 LP-XDS110
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在使用 AWR6843ISK EVM 独立卡、该电路板使用 PC 的 USB 电缆连接、并能够 与 TI 提供的应用(例如:outofbox 演示)一起运行、并直观地呈现点云数据。
据我的理解、芯片实验室提供了“I/O 控制器接口 IC USB 转双 UART 桥接器-CP2105-F01-Gmr“(负责 USB 转 UART 数据接口)、因此、我们能够通过配置必要的驱动程序与 PC 上的 UART 端口进行连接和使用。
我的要求是直接将来自 AWR6843ISK EVM 独立卡的 UART (TX、RX ) 信号连接到我的系统(我不想通过 USB 电缆连接到 PC 和电路板) 并检查点云数据。
我的问题:
1.你能确认,我怎样才能将它直接连接到 UART ? 是否有任何现行规定可以做到这一点?
2.同时确认 UART 将提供什么电压标准/电平,这样我就能确保在我的系统端也能保持必要的电压标准。
3.根据我的理解、AWR6843ISK EVM 独立卡的电源也仅通过 USB 连接器提供、因此如果我要在没有 USB 电缆连接的情况下直接连接 UART、
在这种情况下、如何为 AWR6843ISK EVM 独立卡提供功率 以工作并确认所需的电源电压和电流额定值?
注意:我的要求是 单独运行 AWR6843ISK EVM 独立卡(没有集成 mmWaveBooster 卡/DCA1000 卡等附加卡)
此致、
Mani


'