This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843ISK:AWR6843ISK UART 直接连接

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843ISK, AWR6843, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559932/awr6843isk-awr6843isk-uart-direct-connection

器件型号:AWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: AWR6843LP-XDS110

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 AWR6843ISK EVM 独立卡、该电路板使用 PC 的 USB 电缆连接、并能够 与 TI 提供的应用(例如:outofbox 演示)一起运行、并直观地呈现点云数据。  

据我的理解、芯片实验室提供了“I/O 控制器接口 IC USB 转双 UART 桥接器-CP2105-F01-Gmr“(负责 USB 转 UART 数据接口)、因此、我们能够通过配置必要的驱动程序与 PC 上的 UART 端口进行连接和使用。

我的要求是直接将来自  AWR6843ISK EVM 独立卡的 UART (TX、RX ) 信号连接到我的系统(我不想通过 USB 电缆连接到 PC 和电路板) 并检查点云数据。

我的问题:

1.你能确认,我怎样才能将它直接连接到 UART ? 是否有任何现行规定可以做到这一点?

2.同时确认 UART 将提供什么电压标准/电平,这样我就能确保在我的系统端也能保持必要的电压标准。

3.根据我的理解、AWR6843ISK  EVM 独立卡的电源也仅通过 USB 连接器提供、因此如果我要在没有 USB 电缆连接的情况下直接连接 UART、

  在这种情况下、如何为 AWR6843ISK EVM 独立卡提供功率 以工作并确认所需的电源电压和电流额定值?

注意:我的要求是 单独运行 AWR6843ISK EVM 独立卡(没有集成 mmWaveBooster 卡/DCA1000 卡等附加卡)   

此致、

Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    1.您可以去掉突出显示的零欧姆电阻并从该点引出 UART RX 和 TX 线。

    2. UART 的电压电平为 3.3V IO。

    3.断开 USB 到 UART 转换器后,您仍然可以使用 USB 连接器供电。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sreedeep、

     感谢您的答复。

    我还有一些说明、

    1、由于使用 SMD 组件,可能很难移除这些电阻器,直接连接 UART RX 和 TX。

    您能否确认、是否有跳线针脚或测试点或连接器(这些连接已引出)、以便我可以直接使用它?

    2.从图像共享中可以看到 CP2105-F01-GMR 上有两组 COM 端口(标准端口,增强端口)

       设置 1(增强型) RXD_ECI、TXD_ECI(引脚 12、引脚 13)  

        SET 2(标准)   RXD_SCI、TXD_SCI(引脚 20、引脚 21)

    我们还在 运行之前在应用程序中设置 COM 端口(TI mm wave visualizer app serial port screenshot 附加供您参考 — 用于可视化 TI 外箱演示的输出点云数据)

    a) 你能确认,有多少 UART 在 AWR6843 设备,

    b) 如果我必须直接访问 UART TX 和 RX、是否足以进行您在上一次回复中建议的更改、或者我是否需要对任何额外的 UART 进行更改(请确认)?

    此致、

    Mani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    UART 线路尚未引出至任何测试点、跳线或连接器。 必须像我之前提到的那样移除电阻器、才能推出 UART 线路。  

    AWR6843 中只有一组 UART 线路、可以按照我提到的方式进行连接。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sreedeep、

     我在这里还有一个问题。

    正如您建议的那样、我取下突出显示的零欧姆电阻、引出 UART RX 和 TX 线路并与我的系统进行连接。

    但我无法使用 USB 连接器供电(因为我的系统不是 PC)。

    我的问题:

    1.在这种情况下,您能否确认如何为 AWR6843 ISK 板提供运行所需的电源?

    2.如果我可以直接从外部电源供电,您能否确认 是否有为其供电的跳线针脚、测试点或连接器?

     3.我的要求是将 来自 AWR6843ISK EVM 独立卡的 UART (TX、RX) 信号连接到我的终端系统(我不想通过 USB 电缆连接到 PC 和电路板) 、是否有任何转换卡可用于满足上述要求而无需做任何更改、您可以建议(如果您知道)?

    此致、

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sreedeep、

    感谢您的答复。

    查找 USB 转 UART 转换器(所附屏幕截图中的绿色框)

     '

    此致、

    Mani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    如果仅用于测试目的、您可以将 LP-XDS110 板 (LP-XDS110 开发套件| TI.com) 用作 USB 转 UART 转换器。 或者、您也可以在外部使用 CP2105-F01-GMR 本身进行 USB 到 UART 的转换。

    此致、

    Sreedeep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sreedeep、

     感谢您的答复。  

    我已经介绍了您分享的 USB 转 UART 转换器详细信息。

    我随附了 LP-XDS110 开发套件的更新接口图以供您参考。

    我有几点澄清:

    根据我的欠陈述、我需要提供外部电源来运行  LP-XDS110 开发套件、 如上图所示。

       A.我的理解是正确的吗?  

       b. LP-XDS110 开发套件是否也可以通过 USB C 型连接器获取任何内部电源以运行?

       

    2. 您能否确认  LP-XDS110 开发套件上的 USB C 型连接器类型(母型/公型)?

    3.能否确认、运行 AWR6843ISK EVM 所需的电源 是否通过 USB C 类型连接器从 LP-XDS110 开发套件提供?

    4.please 确认、随附的 LP-XDS110 开发套件接口图可以正常工作、或者我是否需要其他思考?

    此致、

    Mani