This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:预处理后错误反射

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1566959/awr2243boost-post-proc-false-reflections

器件型号:AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

工具/软件:

美好的一天!

我在当前设置上收到了一些错误反射。 这些反射的恒定性质似乎表明我误配置了捕获的数据格式。 我的格式设置为“Comple1x"。“。 是否有我错过的任何配置?

设置:

-采集卡:DCA1000EVM

-传感器模块:AWR2243BOOST REV A

- mmWave Studio:02_01_01_0

-固件版本:02_02_05_00

通过 Lua 脚本进行配置

e2e.ti.com/.../DataCaptureDemo_5F00_AWR2244.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Remus、

    我们的专家将在下周星期二之前离职、请 等待有关此主题的答复。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请使用 complex2x

    谢谢你

    Cesar