请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2243BOOST主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM、
工具/软件:
美好的一天!
我在当前设置上收到了一些错误反射。 这些反射的恒定性质似乎表明我误配置了捕获的数据格式。 我的格式设置为“Comple1x"。“。 是否有我错过的任何配置?

设置:
-采集卡:DCA1000EVM
-传感器模块:AWR2243BOOST REV A
- mmWave Studio:02_01_01_0
-固件版本:02_02_05_00
通过 Lua 脚本进行配置