This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:目标报告的 SDK 输入版本不匹配

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1567256/iwr6843aopevm-sdk-input-version-not-matching-reported-by-the-target

器件型号:IWR6843AOPEVM


工具/软件:



在图像中、您可以看到硬件连接良好、但我无法在毫米波演示可视化工具图中看到任何内容。
我安装了毫米波 SDK (mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS) 并刷写毫米波演示 bin (xwr68xx_mmw_demo.bin)、并且 当我运行应用可视化工具 (Industry_visualizer.exe) 随附的雷达工具套件(使用 profile2d 配置)时、它会向我显示点云。
使用毫米波演示可视化工具进行检查时、为什么它没有向我显示任何数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正如错误所述、可视化工具需要版本 03_02、因为它是较旧的版本、但您具有更新的版本 03_06。

    请使用下面链接的为 3_6 制作的毫米波演示可视化工具

    https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer /版本/ 3.6.0/

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我使用的是 3.6.0 版本、我向传感器挥手、我希望图中会反映一些内容、但没有发生。
    没有任何更改、我应该在配置中做一些更改吗?
    下面是配置映像


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Pedrhorm Nafisi 这是开始工作.
    你能建议如何获得物体的速度吗?
    用户界面中是否有任何配置? 或者我们可以用 python 做点什么来获得速度?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否需要单次检测的速度(单点)? 或表示目标的点聚类的速度(一条轨道)?

    http://dev.ti.com/tirex/local?id=3d_people_tracking_user_guide&packageId=radar_toolbox

    我将观看“Applications/Industrial Visualizer“旁边的 3D 人员跟踪示例演示。 在这里、您可以使用我们的跟踪算法来确定轨道的位置、速度和加速度。 轨道可以是 具有足够反射率和大小的任何移动物体、以被视为一组点。

    此致、

    Pedrorm