工具/软件:

在图像中、您可以看到硬件连接良好、但我无法在毫米波演示可视化工具图中看到任何内容。
我安装了毫米波 SDK (mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS) 并刷写毫米波演示 bin (xwr68xx_mmw_demo.bin)、并且 当我运行应用可视化工具 (Industry_visualizer.exe) 随附的雷达工具套件(使用 profile2d 配置)时、它会向我显示点云。
使用毫米波演示可视化工具进行检查时、为什么它没有向我显示任何数据。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:

在图像中、您可以看到硬件连接良好、但我无法在毫米波演示可视化工具图中看到任何内容。
我安装了毫米波 SDK (mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS) 并刷写毫米波演示 bin (xwr68xx_mmw_demo.bin)、并且 当我运行应用可视化工具 (Industry_visualizer.exe) 随附的雷达工具套件(使用 profile2d 配置)时、它会向我显示点云。
使用毫米波演示可视化工具进行检查时、为什么它没有向我显示任何数据。
您好:
正如错误所述、可视化工具需要版本 03_02、因为它是较旧的版本、但您具有更新的版本 03_06。
请使用下面链接的为 3_6 制作的毫米波演示可视化工具
https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer /版本/ 3.6.0/
此致、
Pedrorm
感谢 Pedrhorm Nafisi 这是开始工作.
你能建议如何获得物体的速度吗?
用户界面中是否有任何配置? 或者我们可以用 python 做点什么来获得速度? 

您好:
是否需要单次检测的速度(单点)? 或表示目标的点聚类的速度(一条轨道)?
http://dev.ti.com/tirex/local?id=3d_people_tracking_user_guide&packageId=radar_toolbox
我将观看“Applications/Industrial Visualizer“旁边的 3D 人员跟踪示例演示。 在这里、您可以使用我们的跟踪算法来确定轨道的位置、速度和加速度。 轨道可以是 具有足够反射率和大小的任何移动物体、以被视为一组点。

此致、
Pedrorm