This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:我可以使用 1 根 RX 天线和 1 根 TX 天线吗。 是否需要改变频率 (60GHz)?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1567528/iwr6843aop-can-i-use-the-1-rx-and-1-tx-antenna-is-it-chnage-the-frequency-60ghz

器件型号:IWR6843AOP


工具/软件:

TI 团队大家好、
可以使用 1 根 RX 天线和 1 根 TX 天线吗? 它是否改变了频率(60GHz 到另一个频率)?

此致、

Eric。