请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOP工具/软件:
TI 团队大家好、
可以使用 1 根 RX 天线和 1 根 TX 天线吗? 它是否改变了频率(60GHz 到另一个频率)?
此致、
Eric。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
TI 团队大家好、
可以使用 1 根 RX 天线和 1 根 TX 天线吗? 它是否改变了频率(60GHz 到另一个频率)?
此致、
Eric。
您好、Eric、
您可以使用 1RX 和 1TX、我们的 高精度示例演示中提供了这方面的示例。 我不确定您的意思是“ 这是否会使频率(60GHz 到另一个频率)过长?“
此致、
Pedrorm