This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243 –2X-CAS-EVM:两个 AWR2243 级联应用通过电阻分压器共享帧同步信号

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565758/awr2243-2x-cas-evm-frame-sync-signal-sharing-by-resistor-divider-of-two-awr2243-cascaded-application

器件型号:AWR2243 –2X-CAS-EVM


工具/软件:

您好、

是否可以通过电阻分压器而不是使用时钟缓冲器共享帧同步信号?

如果是、TI 能否提供任何设计指南或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    理论上它应该是可能的。 主要雷达帧和辅助雷达帧同步之间的偏移应保持小于 10ns。 芯片间不平衡如下所示。

    这使得由于 PCB 布线而导致的不平衡为~5ns。 您在设计 PCB 时需要确保由于布线而导致的数字同步偏斜小于 5ns。 请注意、准确表征偏斜很复杂、因为可能是由于走线 PCB 材料的变化以及 PCB 翘曲而引入的、因此最佳实践是使用缓冲器来尽量减小偏斜。

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arian:

    感谢您的确认、我将以相同的长度控制迹线、以下是一些其他问题:

    1.布线是否需要 50 欧姆阻抗控制? (最大帧频率仅为 20Hz)

    2.需要串联匹配电阻,如分压器? 如果是、电阻器的阻值是多少?

    3.我们是否需要担心 SYNC_OUT 引脚的驱动能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    通常、您应将所有 IO 引脚路由为 50 欧姆单端信号、因此您 在这里应该执行相同的操作。  

    不需要功率分压器或串联端接电阻、但最好在 PCB 上包含串联端接电阻的配置。 然后、您可以根据测量值调整此电阻器、也可以保留为 0 欧姆。

    驱动强度不应成为在单个 PCB 上布线的问题。 信号只需满足数据表中 IO 引脚的 VIL/VIH 规格。  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    谢谢、我很清楚。