请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2944工具/软件:
您好、专家:
我相信 AWR2944 可为每根天线提供 13dBm (20mW) 的输出功率。
那么、该器件能否 同时输出 19dBm)20×4mW(?
此致、
A. Fujinaka
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.