This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:最大输出功率

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1566962/awr2944-maximum-output-power

器件型号:AWR2944


工具/软件:

您好、专家:

我相信 AWR2944 可为每根天线提供 13dBm (20mW) 的输出功率。

那么、该器件能否 同时输出 19dBm)20×4mW(?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    典型输出功率为 13.5dBm。

    天线增益为 13.5dBi(78.5GHz 时)。  

    因此、对于所有四个 TX、在 78.5GHz 时、您应该看到 19.5dBm + 19.5dBi =~39dBm EIRP。 当然、PVT 和频率也会有所不同。  

    此致、

    Adrian