This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:线性调频脉冲下使用

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1569156/iwr6843aopevm-down-chirp-usage

器件型号:IWR6843AOPEVM


工具/软件:

TI 团队大家好、
我正在将 IWR6843AOP
与 mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS 版本配合使用。  

我想在此演示中使用 FMCW 锯齿波的下线性调频脉冲。  

当我使用下线性调频脉冲时、是否可以测量最远 60m 的距离?

这是表中的支持规范吗?  

 

FB:心搏(范围)、FD:多普勒、FS:样本

此致、
Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    请参阅有关同一主题的此类似主题。

     AWR1843AOP:关于 FMCW 锯齿波的下线性调频脉冲 

    一般而言、虽然我们的器件支持用于定义此类线性调频脉冲的负频率斜率、但我们不使用此类配置测试我们的 SDK 示例。 因此、我无法确认您不会遇到问题或达到预期的检测距离。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    感谢您的反馈。

    如果我使用下线性调频脉冲、测量范围是否会缩小?

    此致、
    Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    我相信您不会因为任何原因导致测量范围缩小。 但是、考虑到负 频率、可能需要在距离处理中进行一些更改。 正如我提到的、这没有在 SDK 上下文中进行测试。

    此致、

    Josh