请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM工具/软件:
TI 团队大家好、
我正在将 IWR6843AOP 与 mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS 版本配合使用。
我想在此演示中使用 FMCW 锯齿波的下线性调频脉冲。
当我使用下线性调频脉冲时、是否可以测量最远 60m 的距离?
这是表中的支持规范吗?

FB:心搏(范围)、FD:多普勒、FS:样本
此致、
Eric。