This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:支持请求–IWRL6432AOP 的占用检测覆盖问题(运动和存在检测演示)

Guru**** 2553310 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559428/iwrl6432aop-support-request-occupancy-detection-coverage-issue-with-iwrl6432aop-motion-and-presence-detection-demo

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在开发 室内乘员监控器件 使用了 IWRL6432AOP 雷达传感器。

设置详细信息:

  • 已刷写固件:
    MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\prebuilt_binaries\xwrL64xx-aop\motion_and_presence_detection_demo_aop.release.appimage

  • 配置文件:
    根据 PresenceDetect.cfg
    MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\profiles\xwrL64xx-aop\
    (根据房间尺寸和传感器位置进行修改)。

测试环境:

  • 房间大小:
    宽度= 330 厘米、长度= 360 厘米、高度= 215 厘米

    • rangeSelCfg 0.1 4.8
      mpdBoundaryBox 1 –1.8 0 1.65 0 2.15
      mpdBoundaryBox 2 –3.6 –1.8 0 1.65 0 2.15
      mpdBoundaryBox 3 –1.8 0 1.65 3.3 0 2.15
      mpdBoundaryBox 4 –3.6 –1.8 1.65 3.3 0 2.15
  • 传感器放置:
    安装在高度为~206cm 的壁角中、向下倾斜~10 度、将角放置 45 度。

    • sensorPosition 0 2.06 –45 10.
  • 完整配置文件:

% ***************************************************************
% PresenceDetect:  Chirp configuration and Processing chain are 
% optimized to detect any kind of motion, including fine movements 
% (even small movements that are present while sitting still, 
% such as, movement caused by typing, breathing, etc.).  However, 
% there is no velocity measurement reported in this case.  
% It is typically useful for applications such as identifying 
% presence or absence of occupants in an indoor setting.  
% Localization (Angle estimation) of the object is possible.
% ***************************************************************
sensorStop 0
channelCfg 7 3 0
chirpComnCfg 20 0 0 128 1 30 2
chirpTimingCfg 6 28 0 90 59.75
frameCfg 8 0 403 1 250 0
guiMonitor 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
sigProcChainCfg 64 8 2 0 4 4 0 .5
cfarCfg 2 4 3 2 0 12.0 0 0.8 0 1 1 1
aoaFovCfg -60 60 -40 40
rangeSelCfg 0.1 4.8
clutterRemoval 1
antGeometryCfg 1 1 1 0 0 1 1 3 1 2 0 3 2.5 2.5
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000
adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
adcLogging 0
lowPowerCfg 1
factoryCalibCfg 1 0 38 3 0x1ff000
mpdBoundaryBox 1 -1.8 0 0 1.65 0 2.15
mpdBoundaryBox 2 -3.6 -1.8 0 1.65 0 2.15
mpdBoundaryBox 3 -1.8 0 1.65 3.3 0 2.15
mpdBoundaryBox 4 -3.6 -1.8 1.65 3.3 0 2.15
sensorPosition 0 0 2.06 -45 10
minorStateCfg 5 4 40 8 4 30 8 8
clusterCfg 1 0.5 2
baudRate 1250000
sensorStart 0 0 0 0

  • 雷达工具的默认 UI

测试区域 图像:坐在最远角(区域 4)的人

传感器放置图像:

问题:

  • 是的 无法在全部 4 个区域实现可靠的占位检测

  • 具体地说、 区域 4(距离传感器最远的对角线) 从不显示正确的占位检测。

  • 在电流测试环境(~3.3m× 3.6m 的房间)中、性能已经受到限制、而在中 实际部署目标(~10m× 10m 区域) 、我担心效率降低。

请求:

  1. 您能否请查看我的配置并为实现正确的参数调整提出建议 在所有 4 个区域进行高效的占位检测

  2. 请就具体情况提供指导 需要进行更改以扩展更大房间(≈10m× 10m)的覆盖范围 功能。

  3. 不限 传感器放置最佳实践 (墙壁安装与天花板安装,角度等)也会有所帮助。

感谢您的支持。

Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们正在研究这一点;请在几天内给我们答复。  感谢您的耐心。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Santosh Krishnan 

    好的、感谢您的回答。 将等待更新。

    谢谢、

    Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavya:

    对角线放置箱体是有限制的。 您可以使用来自以下位置的 appimage 和附加配置、这将提供适当的检测。  

    radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_Aspence\Motion_and_Aspo\Motion_and_Binaries\motion_and_presence_detection_demo_Asp.Release.appimage Personal_Electronics Presence_Detection Presence_Detection

    您可以按照附加配置中的设计使用 MPD 框

    e2e.ti.com/.../mpd_5F00_boxes_5F00_redrawn.cfg

    您可以使用相同的配置进行检测、直至达到 10m。 您可以扩展 10m 用例的用例

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的 Abhishek Karkisaval 、

    我已经测试了您提供的配置文件;但是、占位(存在)检测没有明显改善。 我录制了一个视频来演示此问题、但由于文件大小限制、我无法在此处上传。 相反、我将共享一个链接以供您参考:

    视频链接

    我们的应用需要根据区域内是否有人来触发某些操作。 如果您能观看视频并指导我执行后续步骤、我将不胜感激。

    此致、
    Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavya:

    感谢您分享本视频。 您可以根据检测到的点云配置阈值以提高灵敏度。

    您可以尝试使用下面随附的配置

    e2e.ti.com/.../mpd_5F00_boxes_5F00_redrawn_5F00_v2.cfg

    rangeSNRCompensation 1 5. 10. 4 5 –20 20 –90 90 3.

    您可以增大或减小  rangeSNRCompensation (第三个参数“10")“)中的阈值以增大或减小灵敏度。

    请告诉我们、您是否能够在所有框中看到一致的检测结果。 请注意、传感器仅检测运动。 如果这个人仍然是绝对的人,那么这个人将不会被检测到

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的 Abhishek Karkisaval 、

    感谢您共享另一个配置文件。 我已经进行了测试、还通过使用不同的值增大和减小第三个参数进行了实验。 我观察到、当参数减小时、检测灵敏度会提高、但总体改善有限。

    我们的主要用例是检测 存在(占用) ,而不仅仅是运动。 这包括一个人可能仍然坐着、睡觉或以其他方式静止的情况。 请指导相关操作。

    此外、在电流传感器放置场景中、无法检测到位于传感器最右侧或最左侧的人员。 为了克服这一限制、我们已经进行了角落放置实验。 但是、您之前提到了这方面的一些限制。 请详细说明一下吗?

    谢谢、

    Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavya:

    1.传感器的 FOV 是+/–60 度。 因此、传感器任一侧超过 60 度的任何人都不会被检测到

    2.运动基本上分为主要运动和次要运动。 主要运动是指行走等运动、次要运动是指身体微小运动、手部运动、呼吸运动。 为了能够改善对静止人员的检测、您需要  在配置文件中优化 minorStateCfg CLI。 有关 minorStateCfg 用法的详细信息、请参阅以下文档

    mmwave_L_SDK_05_05_03_00\docs\sdk.pdf Motion_Presence_Detection_Demo_Tuning_Guide

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhishek Karkisaval 

    1.

    传感器的 FOV 为+/–60 度。 因此、传感器任一侧超过 60 度的任何人都不会被检测到[/报价]

    是的、这就是我们通过将传感器放置在房间角落来测试传感器以避免出现任何盲点的原因。 但您在其他地方提到过

    对对角线放置盒子有一定的限制。

    那么、这种限制是什么?

    2.

    请注意、传感器仅检测运动。 如果人员绝对静止、则无法检测到该人员

    在这里,你说'一个仍然不会被发现的人。 因此、将调优 minorStateCfg 在这种情况下提供帮助?

    mmwave_L_SDK_05_05_03_00\docs\mmwave.pdf
    Motion_Presence_Detection_Demo_Tuning_Guide

    我参考本指南进行调优、但是  rangeSNRCompensation 参数未在其中描述。  

    谢谢您、

    Bhavya

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.将传感器放置在房间角落没有限制,但软件只支持矩形框。 如果您需要对角线框、则必须自行修改软件

    2.如果一个人动作很小,就会被检测到。 如果人是绝对静止的,那么就不会有任何检测. 请注意,呼吸严重也会导致轻微的运动,因此,它完全取决于场景。 检测灵敏度由 minorStateCfg 控制  

    3.有关 rangeSNRCompensation、可参阅 radar_toolbox_3_10_00_05/source/ti/examples/Industrial_and_SNRCompensation/docs/Video_doble_users_guide.html Personal_Electronics Video_Doorbell  

    您是否还可以尝试使用下面的 appimage 和配置文件?

    e2e.ti.com/.../iwrl6432_5F00_aop_5F00_1725.appimage

    e2e.ti.com/.../mpd_5F00_boxes_5F00_redrawn_5F00_v3.cfg

    e2e.ti.com/.../mpd_5F00_boxes_5F00_redrawn_5F00_v4.cfg

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhishek Karkisaval ,

    很抱歉、回复延迟。

    感谢您分享这些新配置和 appimage。 在此配置中改进了存在检测结果。 但我已经观察到、它还会将风扇旋转运动检测为运动、这会产生误检。 需要在配置参数中调整哪些内容才能仅检测人员? 和  

    如果您需要对角线框、您必须自己修改软件

    我们必须进行哪些更改来支持  传感器角落的放置。 是否有任何参考资料?

    谢谢您、

    Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    传感器检测到任何运动。 它无法区分运动是由人类还是非人类引起的。 您将看到检测到任何运动

    如果您需要更改框类型、请参阅运动和存在检测项目中的 mpdproc 功能。

    此致