This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:AWR2E44 ADC 输入电流值

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565389/awr2e44pevm-awr2e44-adc-input-current-value

器件型号:AWR2E44PEVM


工具/软件:

我们计划使用 ADC 引脚 5 和 6 进行电压监测。 您能否给出建议的输入电流规格和输入电容的建议? 漏电流的设计应低于 5µA。

请检查未缓冲条件和缓冲条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于 GPADC 仅用于测量直流电压、因此输入电流将等于 ADC 输入漏电流 (~3uA)。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      感谢您发送编修。 用于计算输入电流的建议 ADC 输入阻抗值是多少? 此外、是否建议使用限流电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    GPADC 是一种电压模式 ADC、而不是电流模式 ADC、因此您不应从电流方面考虑它。 当施加直流电压时、输入将被视为高阻抗。 无需使用限流电阻器。 但是、如果要测量超出指定输入电压范围的电压、则应使用电阻分压器。

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      感谢您发送编修。 因此、对于仅用于外部电压监控的简单电路、我知道它可以仅由用于分压的 R1、R2 和用于滤波或采样时间的 C1 组成。 但是、我担心的是、若要准确计算分压、我们可能需要知道 ADC 的输入电阻 (Rin)、对吧? (例如,R2||RIN/(R2||RIN + R1))。 对于缓冲和非缓冲 ADC、这是否相同? 此外、GPADC 模块中有任何 ESD 二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、GPADC 引脚上有 ESD 结构。

    在缓冲模式下、输入电阻会更高。 我们建议始终在 GPADC 上使用缓冲模式。

    若要合理调整电阻器的大小、在选择分压器值时、应确保漏电流的影响可以忽略不计。 例如、如果您选择一个 1M 电阻器、当漏电流为 3uA 时、这将 导致 电阻器上产生显著的额外压降。 如果您选择 10k 至 20k 范围内的器件、压降可以忽略不计、您可以假设 GPADC 引脚上的电压将等于分压器设置的所需电压。 这些引脚的目的是检查电源中的严重故障、不应用于尝试以微伏的精度测量电压。

    此致、

    Adrian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们需要监控的电压范围相当宽、因此缓冲模式无法覆盖该范围。 使用非缓冲的 ADC 时是否可能出现任何问题、您能推荐一个示例电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于非缓冲模式、唯一的考虑因素是确定电阻器的大小以应对上述额外泄漏。 我试图确认非缓冲模式的泄漏规格、但我正在等待模拟设计人员的响应。

    此致、

    Adrian