工具/软件:
我们计划使用 ADC 引脚 5 和 6 进行电压监测。 您能否给出建议的输入电流规格和输入电容的建议? 漏电流的设计应低于 5µA。
请检查未缓冲条件和缓冲条件。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们计划使用 ADC 引脚 5 和 6 进行电压监测。 您能否给出建议的输入电流规格和输入电容的建议? 漏电流的设计应低于 5µA。
请检查未缓冲条件和缓冲条件。

您好:
是的、GPADC 引脚上有 ESD 结构。
在缓冲模式下、输入电阻会更高。 我们建议始终在 GPADC 上使用缓冲模式。
若要合理调整电阻器的大小、在选择分压器值时、应确保漏电流的影响可以忽略不计。 例如、如果您选择一个 1M 电阻器、当漏电流为 3uA 时、这将 导致 电阻器上产生显著的额外压降。 如果您选择 10k 至 20k 范围内的器件、压降可以忽略不计、您可以假设 GPADC 引脚上的电压将等于分压器设置的所需电压。 这些引脚的目的是检查电源中的严重故障、不应用于尝试以微伏的精度测量电压。
此致、
Adrian