请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MMWCAS-DSP-EVM 工具/软件:
您好、
我们已为 SDK MATLAB 刷写了 MMWCAS 雷达、想切换回 mmWave Studio GUI。 我们需要通过 Lattice Diamond 对板载 FPGA 进行恢复出厂设置。 但是、我们无法找到用于刷写的 FPGA 位文件。 如果我们想要在 EVM FPGA 上请求复位、请告知我们。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们已为 SDK MATLAB 刷写了 MMWCAS 雷达、想切换回 mmWave Studio GUI。 我们需要通过 Lattice Diamond 对板载 FPGA 进行恢复出厂设置。 但是、我们无法找到用于刷写的 FPGA 位文件。 如果我们想要在 EVM FPGA 上请求复位、请告知我们。 谢谢。
您好:
您需要安装 Processor SDK 、然后您可以在以下链接中找到 FPGA 映像:
C:\processor_sdk_radar_03_08_00_00\ti_components\drivers\pdk_01_10_04_05\packages\ti\drv\vps\unit_test\cascadeRadarUt\fpgaimage
此致、
Adrian